ABB传动实现运营碳中和目标

ABB传动实现运营碳中和目标
正在加载... 119 查看
ABB传动实现运营碳中和目标

近日,北京ABB电气传动系统有限公司及其南京伺服研发中心获得由北京绿色交易所有限公司颁发的“碳中和”证书,标志着ABB传动在2022年实现了运营碳中和。北京绿色交易所是国家主管部门备案的首批中国自愿减排交易机构、北京市政府指定的北京市碳排放权交易试点交易平台,也是全国具有重要影响力的综合性环境权益交易市场,获得绿交所的认证证书,是对ABB传动一直以来在节能减排方面努力的认可。

在运营中贯彻绿色发展理念

根据ABB集团的2030年可持续发展战略与目标,我们将可持续发展贯穿于每项工作,把可持续的理念融入自身运营,采取了一系列节能增效措施,包括:

  • 在办公楼顶建立1500平方米太阳能光伏发电系统,利用清洁能源为办公楼供电;
  • 将办公室和工厂照明均更换为LED节能灯,每年可节约超60万度电;
  • 在变频器测试中创新性地采用电抗负载,节约50%的电能损耗;
  • 将ABB变频器全面应用于公司厂房的暖通空调系统(HVAC)和供水系统,大幅节约电能;
  • 利用工厂测试电机房的余热,用于工厂热水供应;
  • 使用全电动大巴车作为公司班车,践行绿色出行;
  • 通过碳交易平台,购买国家核证自愿减排量(CCER)。

除了上述措施,公司还计划采取更多节能减排措施,包括:扩建屋顶太阳能,升级更换更高效的变压器、冷机,加装更先进的热泵系统,开发能源管理系统(EMS)等,从而进一步降低电能及蒸汽消耗,提高能源使用效率。

致力于节能增效行动

ABB运动控制一直以驱动世界运转,促进节约能源为使命。为了更广泛地提高节能意识,应对气候变化,ABB运动控制自2021年起在全球范围发起了“节能增效行动”倡议,呼吁各界采取行动减少能源消耗、降低排放,做出承诺并分享实践,目前已有约300家公司和组织参与该倡议。我们倡导大众一同作为节能增效行动的参与者,节约能源,减少排放,为实现碳中和做出努力。    

低碳发展硕果累累

ABB传动非常重视自身在生产过程中的环境保护,并采取了一系列举措,以实际行动践行低碳发展理念,并获得多方认可。

  • 2013年,ABB传动获得了“创新与绿色企业”称号;
  • 2014年,中国可持续发展工商理事会将ABB传动工厂大楼变频器应用方案列为低碳企业经典案例;
  • 2016年,ABB传动成为中国节能环保金融联盟常务理事单位;
  • 2019年,ABB传动通过了能源管理体系ISO50001认证;
  • 2020年,ABB传动被工信部评为“绿色工厂”。

“绿水青山就是金山银山”, ABB传动将继续坚持绿色发展理念,大力发展数字化和智能化,提高生产效率,降低能耗,用实际行动呵护碧水蓝天,坚定不移地履行企业社会责任,与社会各界携手推动社会的可持续低碳发展,共创更美好的明天!

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Amasty Magento 2 Blog Extension
我们注意到您在使用 Internet Explorer.
因此部分功能可能无法正确显示。 为避免任何可用性问题,我们建议切换到其他浏览器(Chrome、Edge、Safari、Firefox)。
请同意条款以便登录,否则您的账号将被停用